This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 声乐扬声器

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA132, OPA2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106571/vocal-speaker

主题中讨论的其他器件:OPA132OPA2132

您好!

很抱歉英语不好。 我正在构建一个便携式语音扬声器。 我需要一种解决方案来播放来自不同媒体的 MP3和 WAV 格式的音乐。 以及在 SD 卡上以 WAV 格式录制的解决方案。

我需要最佳的播放/录制质量。 我的产品目前使用8个 OPA2132和6个 OPA132。 我想继续使用 TI 芯片。 请告诉我您是否有芯片可以解决我的播放/录制问题?

也许您有用于此用途的标准架构。 我编程不好。 我可能无法自己对芯片进行编程。 因此,我正在寻找一个可以适应我的情况的现成解决办法。

谢谢!

Добрый день!
Я создаю портативную колонку для очень качественного вокала μ A。  
 Мне необходимо решение для воспроизведения музыки с разных носителей в формате MP3 и WAV。 а также решение для записи в формате WAV на SD карту。  
 Мне необходимо максимально хорошее качество проигрывания μ записи μ A。 сейчас я использую в своем изделии восемь штук OPA2132 и шесть OPA132。 Мне бы хотелось и дальше использовать чипы TI。 это удобно с точки зрения поставок и скидок μ A。 Подскажите пожалуйста μ A、есть ли у вас чипы μ A、которые можно использовать для проигрывания μ записи μ A? Я смотрел несколько вариантов ваших процессоров μ A。 но в даташите не разобрался μ A。
 возможно、у вас есть стандартные схемы для такого использования。 Я плохо разбираюсь в программировании μ A。 и、наверное не смогу сам запрограммировать чипы。 Поэтому ищу готовое решение、которое можно адаптировать для мой ситуации。
Спасибо!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供现成的产品、这些产品无需一定程度的编程即可播放音乐和录制等。 我们拥有许多组件、如高质量 DAC、ADC 和放大器、可与 MSP430等微处理器一起用于实现所需功能。  

    如果我们能帮助您解决有关我们的任何器件的具体问题、我们非常乐意提供帮助。  

    此致、

    Chris Featherstone