This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:当 PVDD 未应用、但 DVDD 已应用且其上还有 I2S 和 I2C 信号时、这种情况是否没问题?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106467/tas5825m-when-pvdd-is-not-applied-but-dvdd-is-applied-and-also-there-is-i2s-and-i2c-signal-on-it-is-this-condition-no-problem

器件型号:TAS5825M

这只是标题。请回答。 此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    一旦 PVDD 低于4.2V (欠压阈值)、UVE 将被触发。

    D 类输出将设置为 Hi-Z。寄存器0x71h 将报告故障。当您的 pvdd 恢复后、器件将返回到之前的状态。

    但除非您再次设置、否则故障将被保留。

    谢谢。

    Jesse