This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:需要了解音频放大器(LM3886)

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC20, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104680/lm3886-need-a-clarification-on-audio-amplifiers-lm3886

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC20

您好!

在我们的设计中、我们将编解码器(TLV320AIC20) HDSO+/-输出连接到音频功率放大器(LM3886)、以驱动4 Ω 或8 Ω 扬声器。 此音频功率放大器电源直接连接到飞机直流总线电源、即18Vdc 至32.2Vdc、环境工作温度条件为-20摄氏度至+55摄氏度

 

  1. 在完整的工作温度条件下,我们需要“2W 输入8 Ω 扬声器”或“5W 输入4 Ω 扬声器”的功率级别,例如-20度 C 至 +55度 C。根据 LM3886数据表中的图37, 输出功率图从+/- 9V 电源开始、我不清楚要在+/-9V 获取的功率级别。  这种混淆是因为在数据表的某些位置、它被称为18V 最小电源、而  在数据表的其他一些位置、它被称为20V 最小电源。 因此、您需要在18V 工作条件下在极端温度下满足保证功率水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    18V 是在25°C 下测量的典型值、表示参数标准。 20V 指定为 AOQL (平均传出质量水平)。

    在高温和低温条件下、我没有18V 电源数据、因为器件很旧、我无法深入了解更多数据。

    数据表中的图37显示了 THD<0.1%时的功率容量与电源功率间的关系。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的响应、LM3886建议的最小 VCC 为20V。

    如果我可以为 –VCC 引脚和18V ON + VCC 引脚使用小型开关反相稳压器生成-2V 电压、这将产生20V 的差异。 这是否起作用? (请求参考附带的音频 Amplifier.png 图像)

    请求建议一个更好的方案,从18V 到32.2Vdc 飞机总线电源提供-2V 电压。(请参阅-2V regulator.png 图像)

    请确保该方法可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表图、 我认为没关系。  

    此致、

    Derek