This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:需要知道、当 Vcc 被改变为0V→5V、而在 MUTEPIN 上增加3.3V 时、PCM1754将稳定运行。

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105391/pcm1754-want-to-know-pcm1754-will-operate-surely-when-vcc-was-changed-as-0v-5v-while-3-3v-added-at-mutepin

器件型号:PCM1754

各位专家、您好!

这是小岛。

我的客户希望了解有关此问题的详细信息。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088478/pcm1754-want-to-know-about-mute-pin-of-pcm1754

您能回答"是"还是"否"?

1.如果在 Vcc=0时添加了3.3V 电压、PCM1754是否不会损坏? 我认为这是肯定的,它不会被破坏。

2.当 Vcc 被改变为0V→5V 而 MUTEPIN 上增加了3.3V 时、PCM1754是否能够稳定运行。 我认为这也是可以的、PCM1754将在 Vcc 为5V 后立即运行。

最棒的

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koki、  

    我将在假期后查看该帖子。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 VCC=0并且3.3V 被施加到 MUTE 引脚上时、此器件将不会被损坏。

    同样    、一旦电源上的电压从0伏变为5伏、器件将会工作、但根据静音引脚的电压、该器件可能会被静音或取消静音、但不会出现任何问题。 请注意、MUTE 引脚上任何高于2V 的电压都将被视为高电平、并将使器件静音。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    感谢你的客气。

    我们之所以提出这一要求、是因为数据表上似乎没有提到 MUTE 引脚处的电压。

    我理解、因为没有提到、所以应该可以、但对客户来说太粗糙了。

    是否可以认为 MUTE 引脚的 ABS 范围在 Vcc (-0.3V~6.5V)范围内并且在该范围内不会损坏?

    谢谢你

    小岛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输入引脚范围为 (-0.3V~6.5V)、不会造成损坏。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    好的、我知道如果 Vcc 为(-0.3V~6.5V)、并且静音引脚电压为(-0.3V~6.5V)、则器件不会损坏。

    谢谢!

    小岛