This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:Linux 内核 v5.4驱动程序

Guru**** 2779785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263, TLV320AIC3268, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104527/tlv320aic3263-linux-kernel-v5-4-driver

器件型号:TLV320AIC3263
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268TLV320AIC3262

您好!

我在产品网站上找到了 Linux 驱动程序、但该驱动程序与 Linux 内核 v5不兼容。 我在内核版本(v5.4.47)中找到"tlvaic3x"驱动程序。 它与 aic3263兼容、还是为适用于我的内核版本的 aic326x 驱动程序。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    我正请我们的软件团队提供帮助、但3x 系列与326x 系列不同。 我不希望这些驱动程序兼容。 至于是否有可用的东西、请等待我们的软件团队回答。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuf

    在哪里可以找到 tlv320aic3263的驱动程序代码? 我发现链接在 TI.com 中无效。

    请告诉我链接、我们可以帮助驱动程序支持 v5.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 中的链接显示"无效分支:tlv320aic3268_44_kernel"。 在该页面中、我单击文件名并打开它(在主分支中、我猜)。  

    tlv320aic326x.c = git.ti.com/.../tlv320aic326x.c
    tlv320aic326x.h = https://git.ti.com/cgit/ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue/tree/sound/soc/codecs/tlv320aic326x.h?id=07adbd28685347b6dad5c6dd651f8b2bfa0ddaf8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0572.current.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tlv320aic326x.c 中存在错误。snd_soc_component_read 函数需要3个参数、但具有2个参数。  我认为我们应该更改这样的函数调用、对吧?

    HPL_HPR = snd_SoC_component_read (codec、AIC3262_POWER_CONF);-> snd_SoC_component_read (codec、AIC3262_POWER_CONF、&HPL_HPR);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请继续。 我们没有5.4、但是  5.10.所以这个代码在5.10中编译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DTS 中、我尝试了"ti,aic3268"和"ti,aic3262"(根据 tlv320aic3xxx-i2c.c、我只有这两个兼容选项)。 对于这两个选项、驱动程序都说"器件不是 TLV320AIC3262。  在 tlv320aic3xxx-core.c 文件中,读取的设备 ID 应为3,但在我的情况下,设备 ID 寄存器响应为6。 我在 tlv320aic3xx-core.h 中找到了 aic3xxx_type 枚举、但此处未定义 aic3263、且非 them id 为6。 我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我进行内部检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴维斯

    我们没有直接支持 aic3263的驱动程序代码、但我们可以重复使用 aic3262驱动程序代码

    AIC3262的主要区别在于增强型 miniDSP (当然需要时钟、可能需要内存)和4个启用了4个数字麦克风的 CICS。

    祝你好运

    BR

    盛豪