This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:系统调优问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105876/purepathconsole-in-system-tuning-issue

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、

我们的客户在  TAS5825M 评估板上使用 PPC3以及包含智能放大器(通过 I2C 连接)的定制 PCBA 时遇到问题。

当选择 "系统调优"并输入音频设置时、有些设置和滤波器仅应用于一个通道、而限制器等设置不会应用于任何通道。 客户尝试关闭和打开检查是否适用的功能、但行为 不可靠、 当他们使用安装在 EVM 上的评估放大器板时不存在这种情况

PPC3软件版本为 v3.2.1。 TAS5825M v3.1.12。 驱动程序已更新。

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    TAS5825由我将您转移到中等功率的另一个产品系列提供支持

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

      我们可以检查一点。

    1.是否所有电源在客户电路板上都稳定?

    2.如果 I2S 时钟在客户电路板上稳定? SCLK 和 LRCLK 的频率是多少?

    3.是否可以信任连接 EVM 和客户电路板的 I2C 线?

    4.在客户电路板上测试 I2C 线路、以确保客户的系统不会发送任何 I2C 命令来影响结果。

    5. 移除 EVM 上的跳线 J2和 J3,避免 EVM 和客户电路板之间的 I2C 地址冲突。