This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:最大负载阻抗?

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386, TPA2012D2, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105319/tpa2012d2-maximum-load-impedance

器件型号:TPA2012D2
主题中讨论的其他器件:LM386TPA2011D1

我想驱动一个动态扬声器元件(电话扬声器;请参阅随附的示例)、但是这些元件的阻抗通常约为150欧姆、灵敏度为100DBspl。

巨大的过度杀戮? 应用程序错误?

在该设计的早期版本中、同一个扬声器由 LM386 @ 5V 单端驱动、但我希望效率更高。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    该器件不一定具有最大负载阻抗、因为它可能会驱动开路。 我担心的是获得足够 SPL 所需的 Vpeak。

    但是、如果 LM386过去的结果是可以接受 的、则 TPA2012D2或 TPA2011D1 (单声道)将同样出色。

    在我们的产品系列中、这些是非常简单的硬件控制放大器。  

    此致、

    Arthur