This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:USB 转 I2C 接口是否满足使用 PPC3进行配置所需的所有条件?#39?

Guru**** 2538100 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104967/tas5825mevm-sb-is-a-usb-to-i2c-interface-all-that-s-required-to-configure-using-ppc3

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件:TAS3251

你(们)好。

我有兴趣使用 TAS3251放大器开发多种放大器解决方案、但是我想知道是否需要购买专用的 Peval PC3板进行通信以配置放大器?  是否可以使用标准 USB 转 I2C 适配器并连接到放大器的 I2C 引脚、以便使用 PPC3进行配置?

非常感谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    您可以使用外部 USB 将 TAS3251连接到 i2c 适配器、但 PPC3可能无法在线设置。

    您可以从 PPC3转出设置、并使用其他 i2c 工具将 i2c 代码写入 TAS3251。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我认为我理解这一点。

    是否有方法在无需对这些放大器进行编程的情况下使用这些放大器?  即在自启动模式下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    不可以、即使您在 DSP 中不使用该模块、仍需要使用 i2c 进行配置。

    它没有不需要编程的模式。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我仍然需要使用 I2C 来配置放大器、这是可以理解的。  但是、我是否需要该模块来实现它?  它不仅仅是向放大器芯片发送 I2C 命令吗?   

    放大器是否在内部存储设置?  或者、我是否需要外部 EEPROM 来在启动时调用设置?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tas3251无法存储设置。

    如果希望自动引导,则需要外部模块。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  您是否能够为我澄清以下未决问题?

    [引用 userid="444061" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1104967/tas5825mevm-sb-y-a-usb-o-i2c-interface-all-s-required to configure-using-use-ppc3/4095217#4095217"]、因此我仍需要使用 I2C 放大器配置 I2C。  但是、我是否需要该模块来执行该操作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的应用。

    如果您只是想在没有任何特殊设置(如自动预置)的情况下控制它、则无需使用模块。

    您只需使用音频精度或任何其他可以发送 i2c 信号来控制它的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jesse。

    您能告诉我音频精度的方向吗?

    您是否有任何示例应用图展示了如何在不使用 TI 模块板的情况下使用放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    很抱歉、我的内存错误、Audio Precision 只有 I2S 端口、而不是 i2c 端口、因此无法使用。

    没有外部模块、我们就没有应用的示例图。

    通常、当您希望使芯片正常工作时、需要 i2c 和 I2S 来发送命令和音频信号、因此使用外部模块应该更方便。

    您可以尝试使用 USB 转 I2C 电缆以及相应的 i2c 命令发送软件、以查看其是否正常工作。

    谢谢。

    Jesse