This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:音频论坛

Guru**** 2925210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097263/tas2505-audio-forum

器件型号:TAS2505

您好!

在电阻器设置后、即使 DAC 通道静音仍然有效、我们的客户也会面临 SPK 杂音问题。

随附的是初始化脚本完成此设置后、SPK PWM 50%输出立即启动、但大约在100ms 后、SPK PWM 输出差分信号显示直流失调电压。 它会带来耳戴式直流瞬态杂音。 请查看波形。

这个100ms 的延迟是不稳定的、每次都有一些变化。 我们预计 PWM 调制器发生故障的原因是与内部基准电压稳定性或 PLL 输出稳定性相关的启动问题。

您能否查看我们的寄存器设置并告诉我们错误的寄存器值?   提示之一是、如果禁用内部1.8V LDO 并应用外部1.8V、则该直流偏移噼啪噪声消失。  

在1000个器件中、出现此问题的器件有3个、但在大规模生产产品中、我们需要调试此类问题。

此致、

Mochizuki

e2e.ti.com/.../TAS2505-registor.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    您是否还可以共享 SPKVDD、IOVDD、AVDD、DVDD 的电源序列?
    客户是否能够考虑为其应用使用外部 LDO?
    您可能会注意到、数据表中删除了内部 LDO 信息。 我可以通过电子邮件联系、跟进此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    我们将通过电子邮件向您发送有关应用解决方法的更多详细信息和历史记录。

     请接受我的朋友的配送请求。

     此致、

     Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    我将与您进行私下讨论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    是否有任何更新?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    我认为我没有通过电子邮件或私人 e2e 邮件收到您的详细信息。 您是否发送了更多详细信息?
    您能评论我之前的帖子吗?:

    [~用户 ID ="491956" URL"支持/audio-group/audio-f/audio-forum/1097263/tas2505-audio-forum/4064514#4064514"]\n 您是否还可以共享 SPKVDD、IOVDD、AVDD、DVDD 的电源序列?
    客户是否能够考虑为其应用使用外部 LDO?
    您可能会注意到、数据表中删除了内部 LDO 信息。 我可以通过电子邮件联系以跟进此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的信息。

    它看起来电子邮件地址不起作用、但我可以找到 E2E 私人消息框、并 发送了详细信息。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    感谢您通过私人 e2e 分享详细信息、我将通过电子邮件与您联系、并与其他一些同事联系以解决客户问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    对于新设计、我们可以在讨论 BOM 成本的同时添加外部1.8V LDO。

    我们想知道现有设计的支持计划、您是否已经筛选了运行 EE 产品的器件交付计划。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki

    大多数信息都由质量团队处理和提供、在这种情况下、我再次要求他们提供帮助、并将尽快让您进入该内部主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题正在通过电子邮件跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师