This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:器件初始化和上电复位

Guru**** 2482775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105001/tpa6304-q1-device-initialization-and-power-on-reset

器件型号:TPA6304-Q1

您好!

有几个问题。谢谢。

AVDD 用于建立前级的输入偏置电压。 因此、在将 STANDBY 拉至高电平之前、应先建立此设置、这样就不会出现 POP 音调。为什么 STANDBY /和 AVDD 拉至高电平? 此序列是否有任何防爆裂声模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当/STANDBY 引脚被拉至高电平时、此器件不会简单地打开。  在拉高后必须写入适当的 I2C 代码以转换到播放模式。  因此、当发生上述序列时、不会出现弹出问题。

    此致、
    Gregg Scott