This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106EVM-K:如何在使用 EVM 时记录外部音频信号

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104998/tlv320aic3106evm-k-how-to-record-external-audio-signal-while-using-the-evm

器件型号:TLV320AIC3106EVM-K

大家好、团队、

我的客户正在 评估  TLV320AIC3106EVM-K

要通过外部麦克风录制音频、GUI 是否提供任何标准功能?

他们希望使用 EVM 录制音频、然后检查信号的噪声性能。

它们还有自己的硬件、在记录时会产生很多噪声、因此需要弄清楚问题是与器件配置还是 PCB 布局有关。

-Mahendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    在 EVM 产品页面上、您可以下载该器件的 GUI。 在 GUI 中有一个"Defaults"选项卡、可加载预设的差分外部麦克风配置。 如果您需要单端、则可以在 ADC 选项卡上更改配置。 然后、您可以监控音频接口引脚上的数据。

    此致、

    Jeff