This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么1SPW 调制下的 THD+N 性能较低?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104695/why-thd-n-performance-is-lower-on-1spw-modulation

主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

大家好、

您能解释一下为什么1SPW 调制时 THD+N 性能较低?

非常感谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我将从 TPA3116D2数据表中提取此数据: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3130d2.pdf#page=19&zoom=100,0,700 

    " 1SPW 模式改变了正常的调制方案、以实现更高的效率、同时降低 THD 性能并在选择输出滤波器时多加注意。 在1SPW 模式下,输出在空闲条件下以~15%的调制运行.....  每次输出电源轨接地时、每半个输出端产生的音频信号都会出现不连续性。 除非在选择滤波器组件和使用的滤波器类型时注意、否则这可能会导致音频重建滤波器中出现振铃。 "

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    因此 、每半个输出的不连续性会使 THD 性能比 BD 模式更差。  

    谢谢!

    Jay