This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:随 TAS2780提供?

Guru**** 2537180 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2555, PP-SALB2-EVM, TAS2562, TAS2780, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104665/pp-salb2-evm-available-with-tas2780

器件型号:PP-SALB2-EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557TAS2555TAS2562TAS2780TAS2563

智能放大器支持团队

我有 PP-SALB2-EVM 用于扬声器表征。 它可与 TAS2555、TAS2557和 TAS2562搭配使用。 我想知道 TAS2780是否提供该器件。 如果是、您是否可以共享任何文档以使用它(如果您有)?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    TAS2780 EVM 提供 PP-SALB2-EVM 硬件连接、但 PPC3-TAS2780插件的软件端未启用扬声器特征评定流程。
    通常、在 TAS2555、TAS2557和 TAS2563等集成处理器件上完成扬声器特性过程。

    您是否计划在主机处理器上运行保护算法?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师