This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC20:需要对编解码器进行澄清(TLV320AIC20)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC20, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104677/tlv320aic20-need-a-clarification-on-codec-tlv320aic20

器件型号:TLV320AIC20
主题中讨论的其他器件: LM3886

您好!

在我们的设计中、我们将编解码器(TLV320AIC20) HDSO+/-输出连接到音频功率放大器(LM3886)、以驱动4 Ω 或8 Ω 扬声器。 此音频功率放大器电源直接连接到飞机直流总线电源、即18Vdc 至32.2Vdc、环境工作温度条件为-20摄氏度至+55摄氏度

 

  1. 我们不清楚如何改变 HDSO+/-引脚上的信号电平,因为在编解码器(TLV320AIC20)的数据表中,我们无法获得 DAC 输出范围和编程分辨率计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    DAC 输出电平由 DAC PGA 控制。 增益值由寄存器5B 控制。 除此之外、没有直接的方法来控制耳机输出本身的音量。

    此致、

    Jeff