This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:不能连接到 PPC3

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103763/tas3251evm-doesn-t-connect-to-ppc3

器件型号:TAS3251EVM

您好!

我有 TAS3251EMV 和 PPC3、无法使 USB 连接正常工作。

根据下面的 EVM 数据表,我还尝试在不将 EVM 连接到 PC 的情况下进行一些测量,但我在 EVM 上找不到“PROG SEL”按钮。 看起来、EVM 数据表和我的实际 PCB 不是100%匹配。 因此不起作用、输出上没有任何音频。

请帮我将此 EVM 连接到 PC 吗? 我以前使用过 PPC3以及 TI 的其他数字放大器。 我觉得我的 Windows 10 PC 上可能缺少驱动程序、但如果您有任何建议、请告诉我。

此致、

吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有一个 USB 就绪指示灯(D1)、它显示 XMOS 器件(USB 到 i2c/I2S 接口)正在工作。如果此指示灯熄灭、则无法操作器件。

    如果您尝试了不同的 PC、则如果未连接 USB 就绪指示灯、则可能需要更换 EVM。

    另外、关于 PROG SEL 按钮、您应该可以看到下图、如果您没有此按钮、则可能您的板版本太旧了。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我肯定没有该 PROG SEL 按钮。 但它应该是一种通过 USB 连接到 PPC3的方法。 该 EVM 是全新的、我可能在2个月前从 TI 收到了它、它不应该是那么旧。 我尝试了不同的 PC、结果相同。 在我看来、似乎缺少驱动程序。 您能否提供此 EVM 的 USB 驱动程序? 您能否确认 PPC3版本和 EVM 版本是最新版本? 谢谢

    这是我的 EVM 的图片:

    此致、

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、吉列尔

    我将通过电子邮件单独向您发送驱动程序。  

    也许您可以尝试一下。

    您的 PPC3版本正常。

    EVM 版本似乎已更新。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您向我发送驱动程序。 收到后、我会尝试。

    您能识别我的 EVM 吗? 它比另一个版本旧还是更新? 我在互联网上找不到任何其他人与我具有相同的 EVM。

    此致、

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件回复