This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:SPI r/w 位位置

Guru**** 2483385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104430/pcm1865-spi-r-w-bit-position

器件型号:PCM1865

在 PCX186x 数据表的9.5.1.3.1节中、r/w 位的位位置描述不一致。 作为"最高有效位"、然后在接下来的3幅图中(图 47..49)作为第8位(MSB-7)、直接在地址和数据字之间进行 RESP。 MSB (第1个发送位)或 MSB-7 (第8个发送位)的正确位置是什么?

谢谢+此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对这一混乱表示歉意。 R/W 位应位于图中的地址位之后。

    感谢您指出差异、

    Jeff