This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:使用 I2C 和放大器操作 PEQ 寄存器;采用单声道1.1配置时的输入采样率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110028/tas3251evm-peq-register-manipulation-with-i2c-input-sample-rate-with-mono-1-1-configuration

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他部件:TAS3251SRC4392

您好!

  对于一系列有源2路和3路扬声器、我将评估 TAS3251EVM 板上 TAS3251智能放大器的功能。

由于我需要能够在扬声器通过 I2C 运行时操纵 PEQ 设置以进行微调、我想知道这是否可行?
我在 PPC3的寄存器映射中找不到寄存器,是否有任何方法可以直接设置这些寄存器?

除了我想知道为什么双向扬声器配置(Mono 1.1)的采样率不能设置为96kHz 或192kHz 之外,如果我理解正确,SRC4392还应支持该速率?
有没有办法为双向扬声器设计支持更高的采样率?

此致




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过 i2c 控制扬声器工作时的电路板、我认为可以。

    您可以转到 Direct i2c、直接按如下方式编写命令并执行。(屏幕截图中的命令适用于其他设备、请勿考虑)

    TAS3251只能支持最大96kHz、因此不能使用192kHz。

    关于 Mono 1.1、恐怕它不支持以96kHz 运行。

    如果您转到迟滞2.0、某些音频模式可以支持96kHz。

    谢谢。

    Jesse