This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:PVDD 电容单声道放大器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110307/tas5751m-pvdd-capacitance-mono-amp

器件型号:TAS5751M

大家好、 我在 PVDD 上使用了两个390UF/35V 电容器。  该设计接近用作单声道放大器的 TAS5751MDCAR 参考设计。  我们很难为该值电容器提供时间。  这两个电容器是否可以用470uF/35V 代替、并且对 TAS5751MDCAR 的功能没有影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

      最好有两个铝盖、放在 PVDD 的每一侧、靠近引脚。 这将有助于提高 THD 性能。 如果很难找到390uF、则使用330uF 也可以。 如果您的 PCB 尺寸非常有限并且无法放置两个铝盖、请将一个电容器放置在中间点、并尝试靠近两个 PVDD 引脚。