This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251模式选择

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110097/tpa3251-tpa3251-mode-selection

器件型号:TPA3251

TPA3251在1XBTL+2XSE 模式下运行时、我只使用一个 BTL 和一个 SE 通道(直流电源为36V)、不使用另一个 SE 通道、这是否合适、有哪些风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      对于未使用的 SE 通道、仍需要 BST 电容、否则将触发 OC 误差。 未使用的 SE 通道仍将输出 PWM、可能会对 EMC 结果产生一些影响。