This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386N-4/ NOPBについて μ s

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108133/lm386-lm386n-4-nopb

主题中讨论的其他器件:LM386

部品番号:LM386

LM386N-4/ NOPBについて、製品への使用を検討しているのですが、改めて μ s
下記についてご回答頂けないでしょうか?

1)動作温度範囲が、0~70°Cとデータシートに明記されていますが、
動作温度 μ°Cを保証出来ますでしょうか μ m?
(マージンはどの程度見られてますでしょうか?)

2)保証が難しい場合、Ω-15°C等、低温時に影響が出るおそれがある
ICとしての性能を教えて頂けますでしょうか?
(メーカーとして想定する劣化のおそれがある性能 μ A)

お手数ですが至急ご回答頂けないでしょうか?μ A
宜しくお願いします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将您的问题翻译成英文?

    谢谢、此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能翻译成英文。