This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:无 PPCMB 的控制

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112063/tas5825mevm-control-without-ppcmb

器件型号:TAS5825MEVM

大家好、团队、

我想使用 TAS5825MEVM、但我的 PPCMB 已损坏、TI.com 上目前没有库存。

是否可以在不使用 PPCMB 的情况下使用 TAS5825MEVM?

我正在考虑改用 TAS5825MEVM 上的 MCU。

我认为可以通过更改 I2C 从设备地址来实现它。

有可能吗?

如果是、请告诉我们具体如何操作?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    我们正在处理 PPCMB 补货、但如果没有 PPCMB、则不能使用 TAS5825MEVM、因为用于初始化和配置器件的各种电压和控制信号除了需要 PPCMB 的 PPC 软件外、还依赖于此电路板。

    此致、

    Luis