This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:[故障]

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111927/tpa3118d2-q1-fault

器件型号:TPA3118D2-Q1

大家好、TI 支持团队

我收到了客户关于 TPA3118D2-Q1产品的询问、我们要求进行确认。

FAULT 引脚说明如下。

故障引脚的高电平状态是否在内部上拉?

如果您查看基准电路、则会施加一个外部上拉电阻。

申请是否正确?

FAULT 引脚的高电平连接到 MCU。 等级是多少?

由于可从 MCU 接收的信号电平为3.3V、因此这是一个有关故障输出电平的问题。

请快速检查。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如引脚说明所示、FAULT 引脚 为开漏。 因此必须使用外部上拉电阻。

    如果引脚连接到 MCU、则为 TTL 电平。 应通过电阻器将引脚上拉至3.3V。

    此致、

    Derek