This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:输入/输出音频格式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111664/src4190-q1-input-output-audio-formats

器件型号:SRC4190-Q1

大家好、团队、

我们有3个关于 SRC4190-Q1输入和输出的问题。

  1. 当输入音频格式设置为24位 I2S 并且实际输入的数据是16位 I2S 时、是否会出现问题?
  2. 使用上述设置、我们可以将输出格式设置为16位 I2S 吗?
  3. 如何使用上述设置处理数据?
    除了数据表、还有其他有关如何处理它的说明

输入数据格式设置:24位 I2S
输入数据格式:16位 I2S
输出数据格式:16位 I2S

此致、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、当时隙长于实际字宽时、它将用零填充。 因此、您可以为24位插槽提供16位数据、额外 的空插槽 将 为零。

    您 也可以具有16位 I2S 输出。请参阅用户指南 (SBAU088) 以设置 为以下指南:

    表3-2. SRC419x 输入和输出端口数据格式配置
    IFMT2 IFMT1 IFMT0  输入端口数据格式
    LO LO LO   LO 24位左对齐
    LO LO HI   24位 I2S
    LO 高 LO   未使用
    LO 高电平高电平     未使用
    HI LO LO   16位右对齐
    HI LO HI    18位右对齐
    HI LO    20位右对齐
    你(们)好、我是高     24位右对齐

    OFMT1 OFMT0    输出端口数据格式
    LO 低            左对齐
    LO 高             I2S
    你(们)好               TDM
    你  (们)好             右对齐
    OWL1 OWL0输出端口数据字长度
    LO LO 24位
    LO HI 20位
    HI  16位
    HI  LO  18位

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    非常感谢您的快速支持!

    此致、
    Masaru