This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:OTSD_I 的工作原理是什么?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110353/tas5822m-how-otsd_i-works

器件型号:TAS5822M

寄存器0x72h 位0 OTSD_I 的更多信息

如果启用 MASK_OTSD、

即使发生 OT 事件、

OTSD_I 不会更改、并且将始终为0?

在 OT 事件发生后、

OTSD_I 将设置为1、

那么、寄存器 OTSD_LATCH_EN 对 OTSD_I 有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。  

    关于这些寄存器、我需要详细解释。

    MASK_OTSD

    该寄存器的功能只是在   OT 发生时不在 FAULT 引脚上报告错误。 它不会影响其他寄存器的值和器件状态的转换。

     OTSD_LATCH_EN

    该寄存器的功能是在发生故障时锁存故障信号、即、即使器件恢复正常、故障发生后 OTSD_I 的值将始终为1。

    那么、关于您的问题、当 MASK_OTSD 启用且 OT 发生时、OTSD_I 将为1、但 FAULT 引脚将为1。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    还有2个问题。

    MASK_OTSD

    因此、如果启用 MASK_OTSD、当 OT 发生时、FAULT 引脚不会报告错误、但 OTSD_I 会报告错误。 是这样吗?

     OTSD_LATCH_EN

    因此、如果禁用了 OTSD_LATCH_EN、则 OTSD_I 的值将随时随 OT 是否发生变化。 是这样吗?

    非常感谢您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    您说的都是正确的。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、
    因此、对于那些没有锁存寄存器的误差(例如 OV、UV)、
    报告寄存器是否会自动锁存?
    或者、它是否会随时随是否发生错误而变化?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    例如 OV 和 UV 错误、 它们默认采用自动恢复模式。 因此它们不会自动锁存、而是会根据错误状态进行更改。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    非常感谢您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    类似的问题是、CH1_OC_I 是否会 自动锁存?
    或者它是否会随误差随时变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    是的、 一旦发生 OC、OC_I 将被锁存、并且器件将被设置为高阻态 在这种情况下、您必须清除故障以使器件保持正常工作。

    BR。

    魏秋。