This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:显示 TLV320ADC5120离线的 PPC3

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC5120EVM-PDK, TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111453/tlv320adc5120-ppc3-showing-tlv320adc5120-offline

器件型号:TLV320ADC5120
主题中讨论的其他器件:ADC5120EVM-PDK

我的 TLV320ADC5120EVB 子板连接到 AC-MB 主板。 AC-MB 通过 USB 连接到我的 PC。 但 PurePath 控制台(PPC3)显示电路板处于离线状态、未显示连接按钮。
两个电路板上的所有设置均为默认设置。

在 AC-MB 主板上:
USB 就绪指示灯呈蓝色亮起。

在 ADC5120EVM-PDK EVM 板上:
在测试点 IOVDD 和 AVDD 上测得的+3.3V 电压。
D1 LED (AVDD)呈绿色亮起。
D3 LED (IOVDD)关闭。 D3 LED 的两端为3.3V 和1.8V。
在 FSYNC 上测得的48kHz 时钟
在 BCLK 上测得12.2MHz

在 PC 上:
德州仪器 USB 音频设备控制面板:
它显示了将 USB 插入 PC 时的当前采样率为48000Hz、拔下 USB 电缆时显示为空白。
设备管理器:
它具有德州仪器 USB 音频器件-> TI USB 音频 UAC2.0
PPC3:
左下角:TLV320ADC5120 -离线

可能出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了!

    拔下 XDS100 USB 电缆后、PPC3中会出现"Connect"按钮。