This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:阈值电流以及 CBC 警告和 CBC 故障行为

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111612/tas5825m-threshold-currents-and-actions-of-cbc-warning-and-cbc-fault

器件型号:TAS5825M

规格仅描述了有关 CBC 的一个阈值电流值(6.5A)、但提供了两个级别的错误报告(警告和故障)。

  CBC 警告和 CBC 故障的阈值电流是多少?

CBC 警告和 CBC 故障的报告操作和保护操作是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    我需要对你的问题作出以下澄清。

    CBC 警告和 CBC 故障阈值均为6.5A。

    如果 CBC 警告被启用、当电流高于6.5A 和低于7.5A 时、0x73寄存器将报告警告并且芯片正常工作。

    2.如果 CBC 故障被启用、当电流高于6.5A 时、0x72将报告故障、芯片将关断。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的回复。

    如果我同时启用 CBC 警告和 CBC 故障

    当电流高于6.5A 和低于7.5A 时

    寄存器和芯片将如何工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    如果同时 启用 CBC 警告和 CBC 故障、 当电流高于6.5A 时、芯片将关断、 同时 芯片将报告警告和故障。

    BR。

    魏秋。