This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 原理图和布局

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111561/tas5828m-tas5828m-schematic-diagram-and-layout

器件型号:TAS5828M

尊敬的 TI 团队:

请帮助检查 TAS5828的原理图和布局。

AS5828M 项目参数:PVDD=24V,扬声器阻抗3 Ω,PBTL 模式,100W,THD < 5%。

原理图

e2e.ti.com/.../2146.TAS5828M.pdf

布局

e2e.ti.com/.../TAS5828M.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于原理图、  输出电感的额定电流可计算为1.414*SQRT (100W/3 Ω)=8.16A>6A (您使用的电感)。

    关于原理图、  我们无法通过 Altium Designer 识别您的 PCB 文件。

    BR。

    魏秋。