This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:如何保护未使用的模拟输入引脚免受 ESD 尖峰电压的影响

Guru**** 2796355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111314/tlv320aic3106-how-to-protect-un-used-analog-input-pin-from-esd-spik-voltage

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

考虑 ESD 测试事件时、 为了保护未使用的开路输入引脚上的大尖峰电压、一种权变措施是通过10k Ω 至100k Ω 的电阻器将其连接到 GND。

此外,0.5Vdd 偏置输入引脚要求 GND 和电阻器之间的直流阻断电容1U 至10uF 范围,以避免堆叠偏置电流。

 

这是一个问题。

从这个意义上讲、如果有多个未连接引脚、例如 LINE1LP_A、LINE1LM_A、LINE1RM_A 和 LINE1RP_A、我们能否在将电阻器和电容器连接到 GND 之前将所有这些引脚连接在一起?

由于这些引脚具有相同的偏置电压、我希望这不会成为问题。

 

此致、

Mochizuki