This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:硬件 ID 不正确、I2C 通信错误

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PUREPATHCONSOLE, TAS5825MEVM-SB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111228/tas5825mevm-sb-hardware-id-incorrect-i2c-communication-error

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件:TAS5825MPUREPATHCONSOLE

您好、

我正在使用:

PPC3 - v.3.21 Plattform:Build 306

TAS5825M:3.1.12

使用 PurePathConsole 主板 AIP006G

我想知道、我只能选择 TAS5825M (而不是"TAS5825MEMVM-SB"板):


在选择音频功能/设置后、即使 EVM 布局看起来也不同

TAS5825放大器、而 TAS5825MEVM-SB 将 TAS5720放大器作为第二个放大器。

随后音频功能/设置加载成功、但对话框关闭后不久、会出现 I2C 错误:

然后 EVM 板正在运行、但我通常会进入"冻结状态"、放大器将静音、只有完全复位(使用完整的参数写入)才会有所帮助。

系统检查是正确的、硬件 ID 除外。