This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:器件断电时的负输入和正输入以及输出隔离

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111422/tpa6130a2-negative-and-positive-inputs-with-device-powered-off-and-isolation-to-the-output

器件型号:TPA6130A2

您好!

我想知道器件断电时、该器件是否能够承受负(和正输入)电压?   如果是、就电压摆幅而言、输入的能力是多少?   此外、当器件断电时、这些输入与输出之间的隔离是什么?   我希望后者没有输出、但我想确保没有漏电路径。

谢谢、  

HSG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    当该器件未通电时、它将像许多其他 IC 一样在这种情况下工作、如果在 IC 的电源未连接的情况下施加外部信号、则内部会有二极管偏置。
    数据表中提供的输入能力规格仅在器件加电时适用。

    当器件关闭时、不应有信号通过 IC 进入输出。 即使在器件通电后、默认状态也是禁用放大器、增益设置为最小值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师