This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [音频功率放大器]申请产品推荐

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110816/audio-power-amplifier-request-a-product-recommendation

主题中讨论的其他器件:TAS2783TAS2780

大家好、TI 支持团队

已收到客户针对具有以下规格的产品的建议。

-输入功率:5~12V

-扬声器输出规格:12V 输入(4 Ω 或6 Ω)时为3WATT 输出

-扬声器声道:单声道或立体声

-输入信号:I2S (支持 Din 和 DOUT)

请推荐合适的产品。

请尽快答复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我推荐使用 TAS2780单声道 D 类音频放大器。 如果您需要立体声系统、您可以使用两个 TAS2783。 该器件还支持 SDIN 和 SDOUT、输入电压可介于3V 至23V 之间。 请告诉我们该器件是否 适用于您的应用。  

    此致、

    悉尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼

    感谢您的回答。

    但是 ,TAS27527的网页不会打开。

    请分享数据表等数据。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我对这一排印错误表示歉意。 我想说使用两个 TAS2780进行立体声设置、使用一个进行单声道设置。 我在 这里附上了数据表。  

    此致、

    悉尼