This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:有关数据表的问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111239/tlv320adc6140-question-regarding-data-sheet

器件型号:TLV320ADC6140
  • 编号:CS1083208
    联系人:Moshe Mosfrid
    名字:Moshe
    姓:Frid
    简短描述:典型特性曲线
    电话:972974174117411
    电子邮件:moshef@adcom.co.il
    公司:adcom
    公司电话:
    语言:英语
    状态:打开
    提供案例详情或评论:

    TLV320ADC6140

    在数据表第17页上,有一条曲线:图18。 DRE 被禁用时具有空闲输入的 FFT

    我们使用该芯片 X 2、每个芯片具有4个模拟 MEMS 差动麦克风:

    我的客户希望通过恢复曲线来检查设计质量

    在低频率下、他进行了检查、并获得比该曲线更多的噪声。   :

     

    我的问题是如何确定该曲线的所有条件

     

      1.线性相位抽取滤波器-如何配置

    2、  所有性能测量均通过20kHz 低通滤波器完成、如何添加?

    3. A 加权滤波器-如何操作?

    4.什么是'空闲输入'-我们没有连接麦克风。到电路板、但串行电容器1uF 保持不变、所以我需要连接2.5K 电阻器来解决阻抗匹配问题吗?

     

  • MF

     

    日志类型:
    image.png
    90.2 K 个字节
  • MF

     

    日志类型:
    image.png
    117.3 K 个字节
  • MF

     

    日志类型:
    image.png
    698.1 KB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    表21显示了数字滤波器的配置选项。 线性相位抽取滤波器是默认值。 器件上没有20kHz 低通滤波器和 A 加权滤波器。 这些是音频精度等测量工具的一部分。  

    您可以尝试使用2.5k 电阻器、但我会使用串行电容器将输入接地。 另一种选择是连接到某些信号发生器(如 Audio Precision)、但不驱动任何输入。

    此致、

    Jeff