This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:DDV HTSSOP 封装上的最大负载

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109307/tpa3255-maximum-load-on-ddv-htssop-package

器件型号:TPA3255

您好!

E2E 上讨论了散热器连接的 DDV HTSSOP 封装的最大负载重量。

您的封装开发团队的表征结果如何确保"无封装粘接和裸片脱层"的寿命可靠性?

 

是否有应用手册 DDV HTSSOP 使用指南?  很久以前我看到过这样一份文件。

哪一个是正确的最大负载编号90N 或100N?

我们是否需要在大规模生产装配体上应用50%保护带?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki

    有几个主题讨论了这一点。 90N 是要施加的最大应力。  我看不到一个很好的文档来指导这一点、而借助这个90N 数字、您可以继续进行散热器设计。   

    关于保护带、它取决于大规模生产扭矩变化。 这不在 TI 的范围内... 客户可能对此更专业。

    希望这能解答您的问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速回复。

    我们的客户接受了您的建议、并推进了生产设计。

     

    此致、

    Mochizuki