This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:当不使用 HID 功能时、上电时 DAC 的默认代码是什么?

Guru**** 2769615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109402/pcm2704c-when-hid-function-is-not-used-what-is-dac-default-code-at-power-on

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其他器件: HID2PCM2706

大家好、

我的一位客户正在绘制一个原理图来评估 PCM2704C 的新产品。
他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1.  它们不需要 HID 控制功能(静音、调高音量、调低音量)。 因此、它们将使 HID0~HID2 (引脚编号、22~24)保持断开状态。   
   没问题吗? 或者 、当不需要 HID 控制时、这些引脚是否需要连接到 GND?

问题2. 当 不使用 HID 功能时、上电时 DAC 默认代码是什么?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。  

 
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San

    PCM2704C 有3个外部中断(HID)、用于控制静音、调高音量和调低音量;这些控制输入为高电平有效。 因此、如果不打算使用它们、您可以将它们接地。

    2号接口可以报告任何型号的这三个关键状态。 这些状态可由 HID0至 HID2引脚设置  

    •静音(0xE2)•音量增大(0xE9)•音量减小(0xEA)。 因此、您应该能够读取这些寄存器以查看写入的值;我猜是它们都读取为0。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    非常感谢您的快速回复。
    我可以向您提出以下其他问题吗?

    问题1. 例如、"Hid 密钥状态输入(音量增大)、高电平有效(PCM2706)。 MC 输入(PCM2707)(2)"  
        在 DAC2704C 数据表中将 HID1/MC 功能说明添加到第4页。
        此外、我还查看 了以下 URL 上的器件 EVM 用户指南。
        https://www.ti.com/lit/ug/sleu114/sleu114.pdf?ts=1655244576520

       我在第4页的 EVM 原理图中发现 HID0~2引脚被上拉到/SSPND 引脚。

       我的问题如下。
       仅 对 PCM2706应用"高电平有效"、因为引脚说明中显示"高电平有效(PCM2706)"

    问题2. 是否有任何文档或信息表明默认代码是什么、因为它们现在没有器件 EVM、并且无法读取数据。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    n ü~SSPN 是一个标志引脚。 如果没有错误、~SSPN 为高电平、因此 HID 引脚被拉至高电平、从而正常工作。  一旦出现错误、~SSPN 将变为低电平、因此 HUD 也将拉低电平并停止。

    关于文档、这些是非常成熟的器件、遗憾的是  、没有太多文档可供我参考。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    非常感谢您的回复。  

    我了解为什么将 HID0~2连接 到~SSPN。  

    我可以在下面的其他词语中向您提出一个问题吗?

    问: DAC2704C 是否具有卷数据的默认代码?  

      是答案 TI 不知道器件是否具有默认的批量代码
       因为 DAC2704C 是非常旧的器件?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、是的、这些是非常旧的器件、因此没有太多文档可供查找。 因此,我不知道卷是否有默认代码 。  

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

    我了解这一点、并建议客户采取任何对策、因为器件默认代码未知。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。