This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:PurePath Console 2、不带 EVM 板的寄存器转储

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111016/tas5756m-purepath-console-2-register-dump-without-evm-board

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM

各位专家:

你好。 请就此寻求您的建议。

使用 PurePath 控制台2时、是否可以在未连接 PurePath-CMBEVM 电路板的情况下转储 I2C 寄存器值? 当我转到"Direct I2C Read/Write"选项卡时、"Register Dump (寄存器转储)"窗格呈灰色显示。

如果未连接 PurePath-CMBEVM、如何获取寄存器值? 我目前没有 PurePath-CMBEVM 电路板、只需购买多个电路板并插入即可使用 PPC2、这会让人感到尴尬。

是否有任何方法可以在不需要连接 PurePath-CMBEVM 板的情况下查看寄存器值?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie

    对于 PC2、它没有此功能。

    对于 TAS5766、您可以使用 PPC3、它无需 EVM 板即可支持代码转储。

    谢谢。

    Jesse