This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:设置 TLV320AIC3204EVM-K 以进行音频流测试

Guru**** 2483425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111029/tlv320aic3204evm-k-setting-up-the-tlv320aic3204evm-k-for-streaming-audio-tests

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

您好!

我有 TLV320AIC3204EVM-K 电路板、我在确定 如何开始时遇到了一些问题。 我能够在我的 Windows 7计算机上安装 GUI (我必须按照  TLV320AIC3204EVM-K 用户指南中的建议以兼容模式运行软件)。 我想在更改配置设置的同时实时流式传输音频、以便查看音频信号如何随每个新设置的变化而变化。 我能够在 自动增益控制配置窗口中获取一些流式音频、但这为我显示了增益与频率间的关系图、而我更想查找时域图。 使用此特定评估板和 GUI 是否可以进行实时信号查看和分析? 我不熟悉音频处理领域、因此我只是想通过一些操作来感受事物并学习。

我随附了我参考的用户指南版本以及 Digi-Key 上的评估板购买链接:  
www.digikey.com/.../2047763

如果您能提供任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../slau266a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    遗憾的是、我们的 GUI 通常没有这样的时域图。 我们建议您使用 Audacity 或 Goldwave 等免费软件对信号进行时域测量。 您可以在此处选择 EVM 作为音频设备并记录数字音频数据。

    此致、

    Jeff