This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:TMD 模式无输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110945/pcm3168a-tmd-mode-has-no-output

器件型号:PCM3168A

您好,

一位客户使用 PCM3168A 并遇到问题、他将  LRCKAD 和 LRCKDA 组合在一起以连接 主机的 LRCK、将 BCKAD 和 BCKDA 组合 在一起以连接主机的 bck=12.288Mhz。 SPI 模式、采样率 LRCK:48K  MCLK:12.88M、BCK:12.288M。 PCM3168A 的0x51读取值为0x7、但 DOUT1没有数据输出。 如果 PCM3168A 使用 I2S+2DIN+2DOUT、DOUT 具有输出并正常工作、那么您能帮助分析 DOUT 为何在 TDM 模式下没有输出?

此外、以下是日志信息:

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认哪种格式有效、哪种格式不在下图中?

    您能否检查格式是否符合上述时序、以及 I2S 的上述寄存器日志?

    也许您可以发送寄存器的 i2cdump 以用于工作格式还是不工作格式?

    此致。