This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825将 I2C 线路保持在断电状态

Guru**** 2544370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109687/tas5825m-tas5825-holds-the-i2c-lines-in-power-down

器件型号:TAS5825M

你(们)好
我们有一个 I2C_"crach"、用于向标记的一批大型产品。 系统可以无线更新、因此我们希望能够解决问题。
情况是我们在同一 I2C 上有两个具有相同 ID 地址的器件!
我们不需要 TAS 即可运行、我们使用另一个器件、因此我们计划仅使用断电引脚(PIN17)。
但出于某种原因、TAS 在断电时会向下拖动 I2C。 是这样吗?
是否有办法在短时间内"断开"TAS"与 I2C 的连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikal。

    下拉 PDN 引脚将导致器件关断、并 将关闭所有内部稳压器。 这意味着器件将断开 I2C。

    如果 PDN 引脚可拉低、您能否检查它?

    此致。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    它对我们来说是可行的

    Mikal