This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:使用不带评估板的 PurePath 控制台2 PurePath-CMBEVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109894/tas5756m-using-purepath-console-2-without-eval-board-purepath-cmbevm

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVMTAS5805

您好!

我不熟悉 PurePath Console 2。 我选择了目标、配置了所需的音频处理、然后当我单击 Direct I2C Read/Write 选项卡时、显示屏的上半部分(尤其是 Register Dump (寄存器转储)窗格)显示为灰色。  

是否可以在未连接 PurePath-CMBEVM 电路板的情况下转储 I2C 寄存器值?

我原本希望转储寄存器值、然后在微控制器上写入一些定制代码、将 I2C 寄存器值推送到 DSP/放大器 IC。

我目前没有 PurePath-CMBEVM 电路板。 电路板是否绝对是使用 PurePath 控制台所必需的、或者是否有某种方法可以转储寄存器值?

如果这是一个非常基本的问题、请道歉。 我一直在关注 有关 IC 的 PurePath 控制台在线文档和混合处理器用户指南、但我可能错过了该详细信息。

屏幕截图如下。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 PPC2、如果没有 EVM 板、则不具有转储代码或寄存器值的功能。

    但是、如果您只想向放大器写入一些寄存器值、则可以自行编写命令、并通过任何其他支持 i2c 通信的器件推送命令。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您提供相关信息。 我计划使用不同的器件发送 I2C 消息,但 遗憾的是,如果 PPC2在没有 EVM 板的情况下无法显示寄存器设置,则在购买 EVM 板之前似乎一直处于停滞状态:(

    这是令人失望的、因为即使没有连接 EVM 板、Analog Devices 的 DSP 软件也会提供寄存器值、我希望它与 TI PPC2相同。

    哦、嗯、这就是它的样子。

    感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousaf

    如何使用我们的新芯片尝试 PPC3。

    PPC3可以支持离线调优、即使没有 EVM 板、也可以读取寄存器值。

    TAS5825、TAS5805、TAS5806芯片是 TAS5756之后的电流生成。

    或许可以更好地满足您的要求。

    谢谢。

    Jesse