This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用具有 S/PDIF 输入的 MCU?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109667/recommendation-for-an-mcu-with-s-pdif-input

主题中讨论的其他器件:AM3358

您好!

我想读取一些 S/PDIF 数据并使用它们进行一些简单的计算(因此不需要巨大的内存或极高的时钟)。

STM32F446是一种解决方案、但其代码是错误的、支持很差、因此这种垃圾根本不起作用。

那么、TI 对能接收 S/PDIF 数据的好 MCU 有何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以使用 AM3358。  BeagleBone 可能是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的——但是 AM3358不是真正的 MCU——我希望能找到更简单的东西:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 因为我在 TI.com 中进行了仔细检查。 我找不到符合您要求的 MCU。 因此,我建议:

    1.尝试使用 BeagleBone

    2.查找 TI 以外的其他 MCU。