This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:LM1875 FFT 上升

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110094/lm1875-lm1875-fft-to-rise

器件型号:LM1875

发现使用 AP 进行测试时、不同 IC 之间的 FFT 性能不同、相差10dB。  该值的范围是多少?

蓝线相对平坦-约120dB。

红线的起点是4K、最后上升到大约110dB。

两个器件之间的差值为10dB。 它是否在参数范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、本底噪声为什么会增加太多。 是否在同一电路板上进行测试?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在同一电路板上进行测试、只需更换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以断开音频输入或将音频输入连接到 GND、然后再次检查本底噪声。

    此致、

    Derek