This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:有关 ROM 模式中 VI 反馈的问题2.

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108073/tas2557evm-questions-about-vi-feedback-in-rom-mode2

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557

尊敬的专家:

我对 Rom Mode2中的 VI 反馈数据有一些疑问。

在 TAS2557数据表中、我们可以使用 ADC 通过数字输出获取 VI 感应数据。

1. VI ADC 的分辨率是多少? 16位还是32位?

2.如何根据电压和强度计算 Vi 数字输出?

Ex>

ADC V 输出:0x2134 => XX 电压?

ADC I 输出:0x2134 => XX 强度(A)?

-单声道

请参阅   PPC3中的“终端系统集成”,Isense 和 Vsense 位于 PCM 数据中的左通道和右通道。

1.那么、即使使用了单声道扬声器放大器、我们是否也必须配置2通道 I2S 接口?

2. vi 反馈的 PCM 数据是否按如下方式配置?

-双单声道

请参阅    PPC3中的“End System Integration”(终端系统集成),对于 PCM 数据中的设备 A 和 B,Isenses 和 Vsenses 位于左通道和右通道上。

1.如何在双单声道的 PCM 数据中配置感应和感应?

您能像下面这样解释一下 PCM 数据格式吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa900

    请参阅随附的链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我想将 I2S Tx (VI SENSE PCM 数据)转换为 SW 侧的电压和强度。

    但我不知道如何转换它、因为我不知道 要转换的数学公式、即使我尝试研究您提到的文档。  

    如果可能、您能否告诉我 一个将 VI PCM 数据转换为电压和强度的数学公式?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对此进行研究。 应在明天作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到用于检测控制的 I2C 寄存器。 进行选择  

    ISNS_SCALE (1、0)为01 、则最大 Isen=1.5A。对于 R=8欧姆

    我猜 Max Vsen=Isen*R 或1.5*6 =9V。

    16位寄存器中电流的最高值为1.5A、电压为9V

    电流的模拟值为1.5/2^16*value

    电压的模拟值为9/2^*value

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢你的答复。

    我将尝试查看您的指南、如果需要更多信息、我将创建新问题。

    谢谢、

    SeungKyu Joo