This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:当 SPKVDD <AVDD &DVDD?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112302/tas2505-could-be-damaged-when-spkvdd-avdd-dvdd

器件型号:TAS2505

您好!

我的客户正在其当前生产中使用 TAS2505。
在其设计中、有时会发生 AVDD 和 DVDD 为1.8V 但 SPKVDD 会关断(0V)的情况。
在这种情况下、我的客户可以接受电池电流泄漏、但希望确认以下情况。
1)如果在 SPKVDD>AVDD 和 DVDD 条件下 TAS2505未损坏。
2) 2)条件1)后、如果在 SPKVDD 恢复到5V 时 TAS2505能够正常运行、则不会出现任何问题。
请就他们的问题提供 TI 专家意见。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    应该可以在 SPKVDD 未通电的情况下为 AVDD/DVDD 供电。
    POR 电路中不涉及 SPKVDD、但是仍然建议执行一个硬件或软件复位并重新初始化器件寄存器来恢复运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师