请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 您好!
我的客户正在其当前生产中使用 TAS2505。
在其设计中、有时会发生 AVDD 和 DVDD 为1.8V 但 SPKVDD 会关断(0V)的情况。
在这种情况下、我的客户可以接受电池电流泄漏、但希望确认以下情况。
1)如果在 SPKVDD>AVDD 和 DVDD 条件下 TAS2505未损坏。
2) 2)条件1)后、如果在 SPKVDD 恢复到5V 时 TAS2505能够正常运行、则不会出现任何问题。
请就他们的问题提供 TI 专家意见。
此致、
希拉诺