This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:最大采样频率与最小值(tLRCP)间的关系

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112456/pcm1865-max-sample-frequency-vs-min-tlrcp

器件型号:PCM1865

在 PCX186x 数据表中、在受控模式下音频数据接口的时序要求(第7.11节)内、tLRCP、min = 10us (fLRCK、max = 100kHz)被声明。

我是否将 LRCK 误解为采样时钟和192kHz 的最大采样率(如数据表的几个表所示)?

到目前为止、我已将 LRCK 与采样率相匹配、换句话说:采样率/频率与两个(左或右)通道之一相关。 但这与上述时序要求不匹配、其中100kHz 是192kHz 的最大采样频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这一混乱表示歉意。 这是一个错误、应该是最小5us。 该器件绝对能够进行192kHz 采样。

    谢谢、

    Jeff