This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIOx_OE (寄存器0x60)和 GPIO_OUT (寄存器0x65)之间的差异?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111989/tas5825m-difference-between-gpiox_oe-reg-0x60-and-gpio_out-reg-0x65

器件型号:TAS5825M

寄存器 GPIOx_OE (0x60)和 GPIO_OUT (0x65)看起来都用于设置3个 GPIO、它们是输入或输出。

这两个寄存器之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      GPIOx_OE (0x60)用于 设置3个 GPIO 为输入或输出。

      GPIO_OUT (0x65)用于使 GPIO 输出一个固定值。 例如、如果您希望 GPIO0输出高电平、则可以将 GPIO_OUT (0x65) 位0设置为1。 请记住在0x61寄存器中启用此函数。