This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4930:IRQ 引脚的输出

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113164/lm4930-output-of-irq-pin

器件型号:LM4930

您好!

我想确保低于 IRQ 引脚的输出方式、它是否正常? 当它处于高电平时、什么是 Blow IRQ 逻辑电平? 谢谢!

BR、

Daoyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daoyan、

    IRQ 引脚逻辑状态应基于数据表中指定的 VIH/VIL:

    我不清楚你的第一个问题、你能详细说明一下这个问题吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有漏极开路(OD)输出、另一种方法是我不知道 IRQ 输出如何以及如何连接周围电路。 如果您有任何疑问、请随时告诉我。

    BR、

    Daoyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我想添加一些、客户希望将 IRQ 引脚连接到 MCU、 控制器连接引脚支持1.0-1.8V、因此客户想知道 IRQ 引脚输出电压电平、上图是数字输入电压电平、数字输出电压电平是否与输入 电压电平相同? 这是0.4和1.4V、对吧?

    我注意到我们的应用图、IRQ 连接一根跳线、 跳线也连接 带有上拉电阻器的 ADR、因此我不确定 IRQ 是否可以直接连接到 MCU 的引脚。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daoyan、

    遗憾的是、我没有要测试的器件、也没有评估模块、因此我无法确定 IRQ 引脚电压、 在对说明进行全面研究后、我认为 IRQ 的电压电平将基于 DVDD、 由于允许的最小值为2.6V、因此我认为您需要为1.8V MCU 输入使用电平转换器。
    此外、我想说这不是开漏输出、很可能是推挽或类似的输出、因为它似乎能够驱动引脚、而没有提到所需的外部上拉。

    原理图中的 J4实际上被用于提供到 IRQ 引脚的可访问连接、连同一个 DGND 基准点、而不是在其上放置一个分流器。
    关于 ADR 和上拉电阻器连接、这与 IRQ 无关、如前所述、J4仅与 GND 和 IRQ 连接。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师