请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3100 你好。
我知道 SPKVDD 的电压大于或等于 AVDD、但当 SPKVDD 为5V 且 SPKVDD 为3.3V 时、该器件的运行有何不同?
此致、
Tamura
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我知道 SPKVDD 的电压大于或等于 AVDD、但当 SPKVDD 为5V 且 SPKVDD 为3.3V 时、该器件的运行有何不同?
此致、
Tamura
你好、Tamura、
您可以参阅数据表图4-10和4-12。 这些显示了不同 SPKVDD 电平下的输出功率性能: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3100.pdf#page=15
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师