This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:电流泄漏或从 Vocm 汲取

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113377/opa1632-current-leakage-or-drawn-from-vocm

器件型号:OPA1632

您好、E2E 专家、

你好。

我正在为32个并联 OPA1632DGNR 设计电压基准源、我需要知道 Vocm 引脚的电流消耗是多少、我在数据表中找不到它。 您是否能够提供此信息? 近似值可能足够、因此我可以进行粗略的估算。

找到此链接、但它不包含有关 Vocm 引脚的任何信息。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/359/opa1632-vocm-pin

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    Vocm 的实现方式如下:

    因此、如果您的绝对最坏情况是其中一个分压电阻器上的完整30V 电压、则可以看到1mA。 如果您在1/2 Vs 下运行声码、则其标称值为零。 您是否需要 VCM 误差放大器输入偏置电流的确切数字? 这可能需要我进行一些跟踪。

    最棒的
    Sam