This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:如果您未使用芯片(但 DVDD 和 IOVDD 保持开启状态)、是否可以禁用 AVDD?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112307/tlv320adc3101-could-you-disable-avdd-if-you-re-not-using-the-chip-but-dvdd-and-iovdd-stay-on

器件型号:TLV320ADC3101

还有一个相关主题、我在其中发布了一个 LDO (TPS79330)问题、我使用 LDO 为 TLV320ADC3101提供 AVDD。

解决该问题的一个相对简单的解决方案是在应用休眠期间完全禁用 AVDD LDO (和 AVDD 轨)以节省电池电量。 当然、当 AVDD = 0V 时、我不希望任何 ADC 功能正常工作;器件的其余部分也将处于睡眠状态、因此不会发生 I²C μ V/ I²S 流量。

如果 TLV320能够承受 AVDD=0的长时间、我在器件唤醒时将其启动的计划是:

  • 启用 LDO (使 AVDD 达到3.0V)并等待一位。 IOVdd 始终为3.3V、DVDD 始终为1.8V
  • 重置 TLV320、然后对其进行配置以进行记录

当我想将器件恢复到睡眠状态时、我计划执行该操作

  • 再次复位 TLV320以进入最低功耗状态
  • 禁用 AVDD (它将缓慢漏极至0V)
  • DVDD 和 IOVDD 即使在睡眠期间也能保持正常运行
  • 这可以在下一次唤醒之前持续数小时

我看不到数据表中提到的有关此场景的任何内容。 在这种情况下、TLV320的行为是否未定义? 如果其他电源轨通电、则延长 AVDD=0V 会损坏它吗? 除上述措施外,我是否需要采取其他措施?

此致、
维塞林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议应用复位。 复位后、器件处于低功耗模式、消耗的电流非常低、如随附的快照中所示。

    我不建议对芯片进行部分上电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    µA TLV320可配置为在180µA 期间消耗低于1 μ A 的电流、但为 AVDD 供电的 LDO 本身消耗 μ A IQ、我们也希望将其断电、否则它会消耗宝贵的电池。 该解决 方案(在链接线程中提供)为此提供了一个解决方案、并在断电状态期间为 TLV320提供了一个替代的、但噪声更大的 AVDD。 但是、这会导致我们选择的 LDO 出现问题。

    一种解决方案是移除为备用和噪声更大的电源轨供电的额外电路。 但是、这意味着当我们禁用 AVDD LDO 时、AVDD 变为0伏硬电压。

    因此这里的问题。

    我没有尝试保存0.04µA、我正在尝试解决由于我尝试保存180µA 而出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veselin、

    Sanjay 正在为您调查此事。 很抱歉让我们等了很久。 你应该在一天结束前听到他的声音。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个旧器件、因此我无法访问 AVDD 引脚的内部连接。 因此、我无法肯定地评论 AVDD 引脚断电的后果。

    您可能会在噪声为3.3V 的电源和 AVDD 引脚之间放置一个1Mohm 电阻器。 通常、这是一个高阻抗源、当 LDO 打开时、不应对 AVDD 引脚产生影响。 1兆欧姆  

    AVDD 上的去耦电容器也会阻止任何噪声进入该路径。

    如果在断电模式下、我们关闭稳压器并将 ADC 的复位置为有效。 1M 欧姆将为 AVDD 引脚加电。 其极低的功耗要求(0.04ua)将导致可忽略的压降和足以为 AVDD 线路供电的电压。

    也许您可以尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我认为这可能起作用,但我不确定1M 是否过高。 不是由于 TLV320、而是由于 LDO。 LDO 的功能方框图从其数据表第11页中显示了内部反馈电阻器、它们的总电阻值为100kOhm、接地值为100kOhm。 我不认为它们在 LDO 关断时断开。 因此、您在场景中消耗的几乎所有电流(LDO 关闭、TLV320处于0.04µA μ A 睡眠状态)实际上都会流经 LDO、这会使电压大幅降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vesilin

    在这种情况下、我们可能会下降到大约27k、看看会发生什么情况。 或者、我们保持1M 并将肖特基(BAT44)与 LDO 串联。